Cómo utilizar el preprocesamiento de datos en la cámara con una cámara de polarización uEye
Consejo técnico: Polarización en tiempo real
Tener conocimientos sobre la luz polarizada es hoy algo imprescindible en el ámbito del procesamiento de imágenes. Los molestos reflejos y fundidos se pueden minimizar, y los contrastes de las estructuras finas, por el contrario, incrementar. Incluso se pueden visualizar las propiedades físicas que hay debajo de la superficie, como las tensiones de un material.
Hasta ahora, para cuantificar la información de polarización se necesitaban cuatro tomas secuenciales con distintos filtros de polarización y el procesamiento posterior de los datos en un ordenador.
Hoy en día, la tecnología Polarsens de Sony permite obtener toda la información de polarización con una sola toma. Y con la última actualización de firmware ahora esto también es posible con las cámaras de polarización uEye CP. Mediante el preprocesamiento de datos directamente en la cámara, los datos en bruto se convierten en tiempo real a formatos de imagen compatibles para su posterior evaluación o procesamiento efectivo en el ordenador.
Si quiere conocer más a fondo el funcionamiento, las ventajas y las aplicaciones de las cámaras de polarización uEye con preprocesamiento de datos en la cámara, no se pierda nuestro nuevo Consejo técnico "Polarización en tiempo real".