La versión 1.1 de IDS peak permite programar en C#
Nueva versión de SDK para cámaras basadas en Vision
Con IDS peak ofrecemos un moderno paquete de desarrollo basado en los estándares de la EMVA (GenICam) y de la AIA (GigE Vision, USB3 Vision) que facilita la programación de cámaras basadas en Vision. La nueva versión 1.1 permite, entre otros, programar en C#.
Como en el caso de C++, proporcionamos ejemplos de programación en C# para poder iniciarse fácilmente en este lenguaje. Por otra parte, la nueva versión incluye una función de reconexión a red para las cámaras GigE. En el caso de que se interrumpa la conexión a red, esta función permite reconectar las cámaras y seguir operando con la misma configuración que tenían antes de la interrupción.