La visión artificial y el seguimiento ocular permiten realizar controles de calidad visuales con trazabilidad
De un vistazo
- Sector:
- Aseguramiento de la calidad, industria manufacturera
- Cámara:
- USB 3 uEye XLE
- Aplicación:
- Combinar el análisis de imagen automatizado y la inspección visual manual en un proceso de calidad digital
- Retos:
- Detectar errores de forma fiable, reducir los controles redundantes y documentar completamente los resultados de las pruebas
- Solución:
- QM.AID analiza imágenes de productos con redes neuronales y transfiere los componentes detectados como llamativos a un empleado para su inspección manual.
- Beneficios para el cliente:
- La aprobación automática de casos rutinarios alivia la carga de los revisores. Todos los resultados de las inspecciones se documentan de forma trazable.
Cuando el microscopio piensa por sí mismo
A veces, un detalle que apenas se nota decide la calidad de todo un producto. Una desviación mínima, un pequeño daño o una irregularidad pueden ser suficientes para que un componente no cumpla con los requisitos de calidad. Por lo tanto, en la inspección visual se requiere la máxima atención y precisión. Sin embargo, cuando las personas asumen esta tarea, además de su experiencia, siempre entra en juego su percepción específica. ¿Cómo se puede hacer que la inspección sea más objetiva sin renunciar a la mirada entrenada del ser humano?
La empresa Antra ID GmbH de Geretsried aborda exactamente este punto con MQS QM.AID. La estación basada en microscopio combina visión artificial inteligente con seguimiento ocular. Un procedimiento con patente en trámite combina el análisis automatizado de imágenes y la inspección visual manual en un proceso digital. Una cámara industrial USB 3 uEye XLE de IDS Imaging Development Systems proporciona las imágenes necesarias para ello. La idea que hay detrás: Autorizar automáticamente los casos rutinarios para la siguiente fase de producción y utilizar la experiencia humana allí donde se requiera una evaluación más precisa.
Automatizar lo que es evidente
La gestión de la calidad se enfrenta a un dilema fundamental: Por un lado, los errores deben detectarse de la forma más fiable posible y las inspecciones deben documentarse por completo. Por otro lado, los controles redundantes generan un esfuerzo adicional. Además, los procesos puramente manuales dificultan una visión general transparente de la calidad actual del producto y dependen de las fluctuaciones naturales de la percepción humana. MQS QM.AID convierte esto en una división del trabajo entre la máquina y el ser humano. Antes de la inspección, se almacena información sobre las piezas correctas. Sobre esta base, el Software analiza las imágenes de los productos capturadas mediante redes neuronales y detecta desviaciones. Los componentes que no presentan anomalías pueden pasar automáticamente al siguiente paso de producción. Si, por el contrario, el sistema detecta una pieza potencialmente defectuosa, el caso se escala y se presenta a un empleado para su inspección manual.
Esto cambia, sobre todo, el papel del inspector, tal como explica Andrea Révész, directora general de Antra ID: «En lugar de tener que controlar cada componente por igual, el empleado puede concentrarse en aquellos en los que el sistema ha detectado anomalías. Especialmente en series pequeñas y medianas con altos requisitos de calidad, esto puede suponer un alivio considerable».
La calidad se vuelve trazable
Para el control manual de las desviaciones, QM.AID conecta la imagen de la cámara con un sistema de seguimiento ocular. De este modo, se realiza un seguimiento de qué áreas del producto ha observado el empleado. La visión artificial con inteligencia artificial ayuda así a la evaluación del componente, mientras que el seguimiento ocular acompaña la realización de la inspección visual humana necesaria. El sistema completo se presenta como una estación lista para usar: El microscopio, el panel PC, el rastreador ocular, la luz anular y el sistema de soporte están preintegrados, calibrados y probados. Dependiendo de la aplicación, el monitor se encuentra al lado o encima del microscopio. Un puesto de trabajo ergonómicamente adaptado es un componente central del concepto.
La documentación también está integrada. Los resultados de la inspección se registran digitalmente en las FactSheets de QM.AID dentro de la FactBase y quedan posteriormente disponibles para evaluaciones. Las posibilidades de integración con ERP amplían el flujo de datos digital. Dado que la solución se opera completamente «on-premise», los datos y modelos permanecen en la red del usuario. Así, de la inspección visual clásica surge un proceso digital continuo: desde la captura de imágenes, pasando por la decisión previa automatizada y el control manual dirigido, hasta el resultado de inspección trazable.
Datos de imagen como base de la decisión de calidad
Lo que el Software debe evaluar con ayuda de IA debe hacerse visible de forma fiable en primer lugar. Esta tarea la asume una USB 3 uEye XLE de IDS. Esta captura el producto a inspeccionar directamente y pone los datos de imagen a disposición del Software QM.AID para su posterior procesamiento. La imagen de la cámara cumple aquí dos tareas a la vez: Es la base para la evaluación mediante las redes neuronales y, al mismo tiempo, la imagen mediante la cual el empleado realiza en el monitor la inspección manual necesaria en caso de anomalías.
Para la selección de la cámara, los factores decisivos para Antra ID fueron, en particular, la interfaz, el sensor, la velocidad, el tamaño compacto y el precio. La cámara se integra a través de IDS peak.
«Para nosotros fue decisivo encontrar una cámara que pudiera integrarse de forma compacta en la solución basada en microscopio y, al mismo tiempo, controlarse de manera flexible desde nuestro propio Software». Con la USB 3 uEye XLE y IDS peak podemos ajustar la configuración de la cámara directamente en QM.AID, incluso durante la vista en vivo».
Perspectiva
Con las crecientes posibilidades del procesamiento inteligente de imágenes, también se amplía el potencial del aseguramiento de calidad visual automatizado. Por lo tanto, QM.AID está diseñado de forma modular y escalable. Son concebibles las más diversas tareas de inspección. El enfoque se centra en entornos de fabricación exigentes con series pequeñas y medianas, en los que las entregas defectuosas pueden causar altos costes derivados. Antra ID ve campos de aplicación adecuados, entre otros, en Tecnología médica, industria automotriz, aviación, electrónica e ingeniería mecánica.
La idea subyacente va más allá de una detección de errores automatizada: La máquina asume la rutina, el ser humano se concentra en las anomalías. La visión artificial, el juicio humano y la documentación digital se entrelazan para ello y crean la base para procesos de calidad ágiles y trazables a lo largo de la cadena de valor.
Antra ID GmbH
Antra ID GmbH es un integrador de sistemas experimentado para TI industrial con un enfoque en la industria manufacturera. La empresa bávara apoya a sus clientes con soluciones específicas para aumentar la calidad de los productos y procesos, contribuyendo así a una mayor eficiencia general.
Desde hace más de diez años, diseña perfiles empresariales, folletos y estudios de casos, y se encarga tanto de temas corporativos como de la comunicación técnica de productos. Con su experiencia en comunicación estratégica B2B, se encarga de transmitir mensajes claros y contenidos bien fundamentados.
Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!
Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.