Investigación y desarrollo de la fusión nuclear por láser en favor de un suministro energético respetuoso con el clima.
Colocación precisa, experimentación eficaz
La fusión nuclear se considera una posible solución visionaria a los problemas energéticos del futuro: limpia y comparativamente de bajo riesgo. En este proceso, pequeños núcleos atómicos se fusionan a temperaturas y presiones extremas en lugar de dividirse como en los reactores de las centrales nucleares convencionales. Un proceso similar tiene lugar en las estrellas y, por tanto, también en el sol. Esto genera una enorme cantidad de energía, sin liberar CO2. La idea de utilizar la fusión nuclear para generar grandes cantidades de energía de forma neutra para el clima se considera un sueño de la humanidad. Sin embargo, la fusión nuclear es técnicamente muy difícil y su realización requiere enormes inversiones, así como una ambiciosa labor de investigación y desarrollo. Marvel Fusion GmbH, una empresa emergente con sede en Múnich, persigue este sueño con el objetivo de construir la primera central de fusión nuclear comercialmente viable. Esta empresa de alta tecnología ha desarrollado un novedoso método basado en láser que puede producir electricidad limpia, segura y sin CO2. La investigación para el prototipo está entrando en la fase decisiva con la construcción prevista de un demostrador tecnológico en Colorado. Allí, en el campus de la Universidad Estatal de Colorado, se construirá el primer sistema láser a medida del mundo para investigar la fusión nuclear comercial. Mientras tanto, la investigación básica correspondiente se lleva a cabo en Múnich y Bucarest. Allí se utilizan simultáneamente hasta 20 cámaras IDS para supervisar y controlar los experimentos en las cámaras de alto vacío.
«Las cámaras nos permiten controlar con precisión los experimentos de investigación y desarrollo de la fusión por láser».
En las cámaras de alto vacío en las que se llevan a cabo los experimentos prevalece un rango de presión de 10^-4 Pascales. Esta presión extremadamente baja está muy por debajo de la presión atmosférica de alrededor de 10^5 y requiere bombas de vacío especiales con tiempos de bombeo de hasta 8 horas. Por lo tanto, la ejecución eficiente de los experimentos es crucial. "Las cámaras desempeñan, por tanto, un papel crucial, ya que nos permiten observar los experimentos y controlar los dispositivos de medición", añade Caya Momm (Compras).
La elección recayó en un modelo de la familia de cámaras GigE uEye LE. Una carcasa protectora especialmente desarrollada alrededor de las cámaras garantiza que puedan soportar las condiciones extremas y los fuertes impulsos electromagnéticos que pueden producirse durante los experimentos de fusión. Esta denominada caja de cámara EMP protege los componentes electrónicos de la cámara de las descargas de alta energía. "Este diseño nos garantiza una funcionalidad y fiabilidad óptimas", confirma Kyle Kenney (ingeniero de laboratorio).
Pero, ¿qué ven exactamente las cámaras?
Durante los experimentos, algunas cámaras se colocan de forma que comprueben los reflejos de los espejos y la alineación del láser. Otras cámaras vigilan la disposición de nuestro montaje dentro de la cámara de vacío. "Esto es necesario porque controlamos el montaje motorizado de la cámara desde el exterior. Las cámaras IDS controlan los dispositivos de medición, los detectores, los sensores y los espejos", explica Kyle Kenney, explicando el uso de hasta 20 cámaras IDS por experimento láser. Los principales aspectos de la utilización de las cámaras son muy diversos:
- Alineación de la óptica: Las cámaras garantizan el correcto posicionamiento de los espejos.
- Prevención de colisiones: Las cámaras de visión general situadas en la cámara vigilan en tiempo real el montaje motorizado para evitar colisiones.
- Enfoque microscópico: Otro conjunto de cámaras enfoca con precisión el objetivo de nuestros láseres y permite así la adquisición exacta del objetivo láser.
- Sincronización con el impulso láser: Las cámaras deben sincronizarse con los pulsos láser para garantizar datos precisos y sin errores.
Todo el abanico de tareas se realiza con un único modelo de cámara: Marvel Fusion optó por la cámara GigE UI-5241LE de placa única y montura S.
"Nuestra cámara de proyecto, que ocupa poco espacio, es lo bastante rápida, pequeña y de alta resolución para resolver todas estas tareas", explica Markus Schickner, Area Sales Manager de IDS. Con sus dimensiones compactas de 45 x 45 milímetros, la GigE uEye LE es perfecta para proyectos integrados personalizados como éste. Puede integrarse con precisión en la carcasa de la EMP, y la interfaz GigE también permite longitudes de cable de hasta 100 metros. El modelo de cámara también se recomienda por el sensor CMOS de 1/1,8" de e2v, que ofrece una resolución de 1,3 megapíxeles (1280 x 1024) a una frecuencia de imagen de 50 fps. Las características especiales como los disparadores para la sincronización con el pulso láser y el precio también fueron factores decisivos en la elección del modelo. Esto se debe a que la uEye LE se reduce a lo esencial y, por tanto, es asequible. No obstante, el modelo de integración múltiple que aquí se presenta es tan versátil que no se necesitan diferentes cámaras especiales para distintos requisitos. Esto simplifica enormemente el manejo de las hasta 20 cámaras que intervienen en el experimento.
«Las cámaras están diseñadas para funcionar eficazmente en nuestros experimentos con láser», afirma Caya Momm, confirmando la versatilidad de las cámaras. «También permiten la transmisión directa y continua en directo de los experimentos con láser. Esto elimina parcialmente la necesidad de entrar en la cámara de vacío», añade. El aspecto de la seguridad está garantizado por un robusto sellado de la caja de la cámara, que impide la salida de partículas y protege eficazmente la integridad de la cámara de vacío contra la contaminación.
La información de las imágenes captadas se procesa posteriormente mediante el marco de software de código abierto Tango Controls, en el que las cámaras IDS pueden integrarse rápida y fácilmente a través de la interfaz estándar GigE Vision. Tango Controls permite controlar y supervisar dispositivos en sistemas distribuidos y se desarrolló especialmente para instituciones científicas y laboratorios que requieren una integración y un control de dispositivos complejos como estos. De este modo, las cámaras IDS, así como cualquier otro dispositivo integrado en el sistema, pueden controlarse individualmente a través de la red. Al mismo tiempo, Tango admite la comunicación basada en eventos, lo que permite reaccionar en tiempo real y realizar ajustes en la configuración experimental y el sistema de visión tan pronto como sea necesario durante el transcurso del experimento. Las imágenes en directo suministradas por las cámaras se procesan y entregan inmediatamente con la ayuda de Tango Controls. «Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que la posición del láser se localizó con precisión. El procesamiento de imágenes nos permite definir o realinear con precisión la posición de la óptica con accionamientos lineales», informa Oscar Juina (Ingeniero Eléctrico).
Perspectiva
«Las cámaras especialmente desarrolladas con carcasas EMP de esta calidad suelen ser difíciles de encontrar y muy caras», explica Caya Momm, Directora de Compras de Marvel Fusion. «La adaptabilidad y disponibilidad de las cámaras IDS son muy valiosas para nosotros. Como actualmente nos centramos en experimentos de investigación de duración limitada, las cantidades necesarias son aún pequeñas. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro con respecto a la ampliación prevista a experimentos de fusión de mayor envergadura y para futuras centrales eléctricas de fusión.» Según la empresa, el sistema láser de pulso corto más potente del mundo se construirá en Colorado en 2026, las primeras centrales eléctricas comerciales se construirán a mediados de la década de 2030 y la empresa espera poder contribuir de forma importante al suministro energético en 2045.
«La adaptabilidad y disponibilidad de las cámaras IDS son muy valiosas para nosotros».
Los avances en la fusión por láser y su potencial como fuente de energía innovadora revisten gran importancia. Tienen el potencial de reducir significativamente la huella de carbono del suministro energético mundial.
Derechos de imagen: Marvel Fusion GmbH
Marvel Fusion GmbH
Fundada en 2019 y con sede en Múnich, Marvel Fusion es una tecnología pionera en el campo de la generación de energía segura, limpia y fiable. Con el objetivo de resolver uno de los mayores problemas de la humanidad, la empresa de tecnología profunda está desarrollando un tipo completamente nuevo de tecnología de energía de fusión que aumenta drásticamente la probabilidad de fusión y se basa en avances recientes en láser y nanociencia.
Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.