Análisis de imágenes de alta velocidad de las partículas más pequeñas en tiempo real

uEye Warp10 junto a placa de Petri con muestra fina y nube de puntos.

Análisis micrométrico de materiales

El análisis preciso de materiales desempeña un papel fundamental en muchos sectores, desde la industria farmacéutica y alimentaria hasta los materiales de construcción, la biotecnología y las ciencias medioambientales. Ya sea para garantizar la calidad o para predecir el comportamiento de los materiales, la caracterización precisa de las partículas es crucial. Los laboratorios de desarrollo, los institutos de investigación de materiales y las instalaciones de ensayo se enfrentan a multitud de retos: Las partículas pueden variar mucho en forma y origen, ya sea polvo, líquido, pastilla, arena, microplásticos o pigmento. Para analizar esta diversidad, los laboratorios tienen que mantener un equilibrio entre precisión, eficacia y requisitos prácticos. La precisión y la reproducibilidad son especialmente importantes, ya que incluso las desviaciones más pequeñas en la distribución del tamaño de las partículas -a menudo en el rango de los micro o nanómetros- pueden tener un impacto significativo en las propiedades de los materiales. Al mismo tiempo, el alto rendimiento de los entornos de producción exige analizar rápidamente numerosas muestras sin comprometer la calidad de las mediciones.

Aquí es donde entra en juego el análisis dinámico de imágenes (DIA). Esta innovadora tecnología permite registrar un gran número de parámetros para determinar el tamaño y la forma de las partículas en tiempo real. "El análisis dinámico de imágenes ha demostrado ser un método viable de I+D y control de calidad en diversas industrias. Las partículas se registran a medida que fluyen a través de una célula de medición mediante cámaras de alta velocidad u otros sensores de imagen y, a continuación, se analizan mediante software", explica el Dr. Christian Moitzi, de Investigación y Desarrollo de Anton Paar GmbH. Esta empresa austriaca está especializada en la caracterización de partículas. Los dispositivos desarrollados por la empresa para este fin están diseñados para captar imágenes de alta velocidad de partículas en movimiento. Los componentes más importantes de uno de sus exitosos analizadores dinámicos de imágenes incluyen una cámara de alta velocidad uEye Warp10 de IDS Imaging Development Systems GmbH, además de la cámara de muestras y el sistema de iluminación.

Placas de Petri y envases de vidrio con muestras de material de diversos polvos
Muestras representativas de polvo seco antes de la medición

"Con la serie Litesizer DIA, el tamaño y la forma de las partículas pueden caracterizarse de forma fácil y fiable analizando directamente las imágenes de las partículas. El aparato más potente de la serie, el Litesizer DIA 700, puede medir tamaños de partículas de 0,5 micrómetros a 16 milímetros", subraya el Dr. Moitzi. Miles o incluso millones de partículas pueden visualizarse en cuestión de segundos durante una medición. Gracias a la alta frecuencia de imagen y a la rápida transmisión de datos, es posible obtener imágenes de un número inigualable de partículas en un breve tiempo de medición y analizarlas en tiempo real.

Analizador de imágenes Litesizer DIA 700 con muestras de partículas en primer plano
Analizador dinámico de imágenes Litesizer DIA 700

1 millón de partículas por errores inferiores al 1%

"Comienza con la preparación de una muestra representativa. Esta muestra puede consistir en diversos materiales, por ejemplo, polvos, granulados, suspensiones o incluso preparados biológicos como células. Por regla general, se necesitan más de un millón de partículas para lograr un error máximo inferior al uno por ciento. Las muestras se introducen utilizando una de las tres unidades de dispersión intercambiables, lo que permite medir tanto polvos secos como dispersiones", explica el Dr. Moitzi.

Nube de puntos de una partícula muy ampliada
Cuanto mejor se caractericen las partículas, mejor podrá predecirse el comportamiento de los materiales.

La muestra se coloca en una cámara en la que se mueve o se dispersa continuamente. Para mantener las partículas en movimiento pueden utilizarse diversos mecanismos, como la vibración, el flujo de aire o la circulación de fluidos. Las partículas, que se desplazan por el campo de imagen a una velocidad de hasta 30 m/s, se iluminan como si fueran estroboscopios. Para evitar el desenfoque de movimiento, el pulso de iluminación es inferior a 100 nanosegundos. El aumento puede ajustarse cambiando automáticamente tres lentes.

Empleado de laboratorio sustituye la unidad de dispersión del analizador de imágenes
El Litesizer DIA combina 3 unidades de dispersión en un analizador dinámico de imágenes

El reto del procesamiento a alta velocidad

"Hay que procesar grandes cantidades de datos en tiempo real", afirma Christian Moitzi, citando un requisito importante del sistema. La cámara de alta velocidad 10GigE Vision integrada con ayuda del SDK IDS peak graba una secuencia de imágenes a la alta frecuencia de imagen requerida y permite así observar los rápidos movimientos de las partículas.

Además de la velocidad, la interfaz y el sensor son decisivos para la elección del modelo de cámara. La uEye Warp10 con sensor CMOS con global shutter Sony IMX537 integrado ofrece todo lo que requiere esta exigente tarea: alta resolución, altas frecuencias de imagen y reproducción de imágenes sin ruido. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Con su resolución de 5,10 MP (2472 x 2064 px) a 247 fps, la cámara es especialmente adecuada para aplicaciones en las que se requieren altas velocidades. La alta resolución garantiza la captura de hasta el más mínimo detalle.

«Hay que procesar grandes cantidades de datos en tiempo real.»

— Dr. Christian Moitzi, Research & Development, Anton Paar GmbH —

En comparación con las cámaras 1GigE, la uEye Warp10 multiplica hasta por 10 el ancho de banda de transmisión. Junto con la combinación de alta resolución y alto rango dinámico, la GV-79F0WP se presenta como un todoterreno ultrarrápido y potente", afirma Marcus Rembold, Product Owner 2D Cameras en IDS, al describir el modelo de cámara utilizado. La robusta cámara uEye Warp10, compatible con GenICam, puede reenviar la información de imagen en la red basada en Gigabit Ethernet prácticamente sin retardo. Por tanto, muestra sus puntos fuertes precisamente en tareas de inspección como ésta, en las que los objetos deben grabarse y analizarse con todo detalle y sin desenfoque de movimiento.

10GigE Vision cámara industrial uEye Warp10 contra rayos azules y verdes, tipo fuego artificial
Cámara industrial ultrarrápida 10GigE Vision uEye Warp10

Sofisticados algoritmos de análisis de imágenes

"Las imágenes de la cámara se transfieren al PC, donde se segmentan y se calculan diversos parámetros de tamaño y forma de cada partícula individual", explica Christian Moitzi sobre los siguientes pasos del procesamiento de imágenes. "El corazón de DIA reside en el análisis de las imágenes captadas. Se utilizan sofisticados algoritmos de análisis de imágenes y software para procesar las imágenes y extraer información relevante sobre las partículas. El usuario recibe como resultado, prácticamente en tiempo real, funciones de distribución de tamaños promediadas. Sin embargo, también tiene la opción de analizar partículas individuales y filtrar imágenes de partículas con propiedades especiales del conjunto".

Ejemplo de industria de materiales de construcción

Los parámetros analizados proporcionan información detallada sobre las propiedades y el comportamiento de una muestra de material. Puede tratarse de propiedades del material a granel como la densidad, la fluidez, la balística y otras. Información útil para sectores como la industria de materiales de construcción. "La calidad del cemento depende en gran medida del tamaño y la forma de sus partículas, que afectan a su superficie, su resistencia a la compresión y su tiempo de curado", explica Christian Moitzi. Las partículas demasiado finas provocan el fraguado exotérmico del producto final, mientras que las partículas demasiado grandes no se hidratan completamente. La fluidez y las necesidades de agua del cemento pueden variar drásticamente entre partículas regulares (esféricas) e irregulares. Estos factores pueden provocar agrietamiento, contracción o porosidad y, por tanto, perjudicar gravemente la calidad, la durabilidad y las propiedades mecánicas del cemento.

Perspectiva

Invertir en un analizador de imágenes dinámico como el Litesizer DIA 700, equipado con una cámara industrial ultrarrápida de 10 GigE de altísima resolución, resulta rentable a largo plazo. Gracias al rápido procesamiento de imágenes y al análisis preciso en tiempo real, las secuencias del proceso se optimizan y las decisiones de producción se toman sobre la base de mejores datos. Una caracterización más precisa de las partículas permite un mejor control del proceso y una utilización optimizada del material, por ejemplo mediante una dosificación más precisa y la reducción de lotes defectuosos. La disponibilidad de esta tecnología de cámaras de alta velocidad y el rápido procesamiento de imágenes hacen del análisis dinámico de imágenes una alternativa especialmente atractiva y de futuro a métodos tradicionales como la difracción láser.

Anton Paar GmbH

Logotipo de Anton Paar

Anton Paar desarrolla, produce y distribuye instrumentos de medición de laboratorio y sistemas de medición de procesos de alta precisión, y ofrece soluciones personalizadas de automatización y robótica en todo el mundo. La empresa es líder mundial del mercado en los campos de medición de densidad y concentración, reometría y medición de CO2.

uEye Warp10

Modelo utilizado: GV-79F0WP-M-GL

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.