Potente sistema de clasificación de gambas con cámaras IDS UI-5240RE
Cámaras industriales IDS en alta mar
La excesiva merma de las poblaciones de peces y la consiguiente amenaza para determinadas especies han llevado a la industria pesquera a preocuparse cada vez más por la reducción de las capturas accidentales. Dos empresas holandesas y una austriaca han desarrollado conjuntamente una máquina clasificadora de gambas que garantiza que las capturas accidentales de cangrejos y peces jóvenes sean devueltas al mar rápidamente y sin sufrir daños. El sistema se ha implementado con dos cámaras industriales IDS uEye RE GigE.
Aplicación
Un sistema de vacío aspira la pesca y la coloca de forma distribuida sobre una cinta transportadora. Dos cámaras IDS GigE, cada una con 1,3 megapíxeles, capturan imágenes de cada uno de los objetos. El software de procesamiento de imágenes se basa en un script de HALCON. Reconoce las gambas y las clasifica en tres tamaños diferentes. Dependiendo de la velocidad de la cinta, se analizan entre 10 y 20 imágenes por segundo.
La información de las imágenes se transmite a través de una conexión Ethernet a un controlador, que clasifica las gambas en diferentes recipientes según su tamaño mediante chorros de aire dirigidos. La pesca accesoria permanece en la cinta transportadora, que las devuelve directamente al mar. De este modo, la pesca permanece a bordo menos de un minuto y puede devolverse viva al agua: una solución prometedora y respetuosa con los recursos.
¿Por qué se eligió nuestra GigE uEye RE?
«¡Se utilizará en un barco!», subraya Alex Heurkens, director general de Pliant. En colaboración con la empresa De Boer RVS, ha desarrollado un sistema de inspección visual en el que se utilizan dos de nuestras cámaras UI-5240RE. La uEye RE es la cámara industrial más resistente con interfaz Gigabit Ethernet de la gama de productos de IDS. Gracias a su carcasa de magnesio, los tubos del objetivo y los conectores atornillables, resiste sin problemas las salpicaduras de agua, el polvo y otras condiciones ambientales extremas.
El sistema de inspección visual registra la pesca directamente a bordo. De este modo, se pueden clasificar hasta 300 kilogramos de gambas por hora. Por una pesca sostenible.
En el proyecto participan:
- una empresa de ingeniería neerlandesa que desarrolla soluciones técnicas para la agricultura, la industria alimentaria, el sector naval y offshore, así como para el reciclaje
- un fabricante de maquinaria neerlandés especializado en la pesca de gambas
- una empresa austriaca que ofrece soluciones integrales en el ámbito de la tecnología de automatización
Desde hace más de diez años, diseña perfiles empresariales, folletos y estudios de casos, y se encarga tanto de temas corporativos como de la comunicación técnica de productos. Con su experiencia en comunicación estratégica B2B, se encarga de transmitir mensajes claros y contenidos bien fundamentados.