Cómo los bloques de terminales de colores se están convirtiendo en la puerta de entrada al futuro de la automatización industrial

Configuración de prueba de una máquina clasificadora de bloques de terminales con cámara de IDS y una pantalla

Cámara e IA en el aula

Lo que a primera vista parece como un proyecto de juguete resulta ser una introducción práctica a un campo tecnológico de gran relevancia: En un proyecto de fin de carrera de la Escuela Werner-von-Siemens de Fráncfort, tres estudiantes de tecnología desarrollaron un dispositivo de clasificación automatizado para la sujeción de componentes, con el apoyo del kit de experiencias IDS NXT. El resultado es más que una máquina clasificadora inteligente: Se trata de un sistema de aprendizaje que combina de forma vívida la automatización, la inteligencia artificial y la comunicación OPC UA, creando así un enfoque orientado a la práctica del procesamiento industrial de imágenes.

"El dispositivo se utiliza para visualizar procesos de automatización", explica Matthias Groß, supervisor del proyecto. Un dato especialmente interesante: "La conexión OPC UA entre la cámara y el PLC es especialmente relevante para nuestra enseñanza".

De la pieza individual a la planta industrial en miniatura

El propio sistema está montado en un robusto bastidor de mesa y demuestra de forma impresionante cómo pueden reproducirse procesos industriales a pequeña escala. Un transportador helicoidal en forma de tornillo de Arquímedes separa los bloques de sujeción y los transporta a un almacén con imanes de elevación integrados. Estos transfieren los bloques a una cinta transportadora de forma controlada por ciclos, listos para la captura de imágenes.

La cámara se une a la IA: sencilla, rápida y eficaz

El elemento central es la cámara industrial IDS NXT rio, que utiliza una red neuronal entrenada para reconocer la forma y el color de los bloques. Los requisitos del sistema eran claros: una implementación sencilla, una interfaz OPC UA y un procesamiento de imágenes asistido por IA. La cámara suministra datos de imagen en tiempo real a un PLC Siemens S7-1512C, que se encarga del proceso de clasificación a partir de esta información. La unidad de control decide a cuál de varios contenedores de almacenamiento se transporta el componente respectivo, de forma totalmente automática y precisa.

"El kit IDS NXT Experience es especialmente adecuado para ello. El sistema contiene todos los componentes que necesita el usuario para crear, entrenar y ejecutar una red neuronal en un entorno de producción y permite una puesta en marcha rápida y sencilla."

— Patrick Schick, Product Owner en IDS —

El IDS NXT Experience Kit hace posible

Todo lo que necesitas para empezar está incluido: Cámara, objetivo, cables y una licencia para la plataforma de formación IDS lighthouse, que incluye una interfaz gráfica de usuario para la enseñanza del reconocimiento individual de objetos. Las nuevas funciones pueden formarse, personalizarse y utilizarse de forma productiva en muy poco tiempo. La plataforma está diseñada para que incluso los principiantes puedan alcanzar el éxito rápidamente.

"El sistema alcanza un alto nivel de precisión de reconocimiento con un esfuerzo de formación relativamente pequeño", confirma el grupo del proyecto. Los diferentes colores y tamaños de los bloques pueden enseñarse fácilmente y clasificarse automáticamente.

Más que un proyecto: Una mirada al futuro industrial

La máquina clasificadora se utilizará de forma permanente en las clases de las futuras generaciones de alumnos, como objeto de aprendizaje, fuente de ideas e introducción a temas como el control de calidad basado en IA, la comunicación en la Industria 4.0 y los sistemas de control adaptativos. Porque una cosa está clara: El procesamiento de imágenes asistido por IA y las interfaces abiertas como OPC UA serán estándar en la industria del mañana. Es precisamente la combinación de reconocimiento inteligente de imágenes, separación mecánica y comunicación normalizada con un PLC lo que hace que el proyecto sea tan valioso. Ofrece una demostración práctica de cómo interactúan las tecnologías modernas y crea un entorno de aprendizaje motivador para los futuros especialistas en el campo de la tecnología energética y la automatización de procesos.

Con el IDS NXT Experience Kit, esto ya no es un tema abstracto del futuro, sino una experiencia de aprendizaje tangible, fiel a la divisa: ver, comprender, automatizar.

Derechos de imagen: Escuela Werner-von-Siemens, Fráncfort del Meno
© 2025 IDS Imaging Development Systems GmbH

Werner-von-Siemens-Schule

Logotipo de la escuela Werner-von-Siemens

La Werner-von-Siemens-Schule es una escuela de formación profesional especializada en electricidad, informática y tecnología de los medios de comunicación con sede en Fráncfort del Meno. La formación está muy orientada a la práctica y combina conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas. Los campos de aprendizaje incluyen temas como "Planificación e implantación de sistemas automatizados" y "Puesta en servicio y entrega de sistemas automatizados".

IDS NXT Experience Kit

Modelo utilizado: IDS NXT rio

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.