Sistema de documentación de imágenes de alta calidad para el diagnóstico oftalmológico mediante fotografía digital con lámpara de hendidura

Ojo humano en el campo de visión de una cámara con el texto «analyzing data».

Una mirada profunda al ojo

El examen con lámpara de hendidura es una de las técnicas diagnósticas más importantes en oftalmología. Permite realizar un examen detallado de los segmentos anterior, medio y posterior del ojo. Los oftalmólogos pueden detectar así los cambios, anomalías o daños más pequeños. Este procedimiento sirve para la detección precoz y la monitorización de la progresión de enfermedades oculares como, por ejemplo, lesiones corneales, infecciones oculares, desprendimientos de retina o degeneración macular. Sin embargo, el ojo, con sus rápidos movimientos, es un motivo fotográfico exigente, y el desenfoque y las sacudidas son defectos típicos de la imagen. Para facilitar el diagnóstico a los oftalmólogos y ópticos, mejorar el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de exploración, se necesitan sistemas de documentación con lámparas de hendidura rápidos y fiables. Deben proporcionar imágenes significativas y, además, ser fáciles de usar y ergonómicos.

Imagen de fluoresceína verde de un ojo en una pantalla.
Imagen de fluoresceína con ImageCam® 3 para visualizar la precisión de ajuste de una lente de contacto en la córnea.

La empresa OCULUS Optikgeräte GmbH, con sede en Wetzlar, desarrolla instrumentos para el diagnóstico ocular destinados a oftalmólogos, optometristas y ópticos. Parte de su amplia cartera de productos: uno de los sistemas de documentación de imágenes para lámparas de hendidura más pequeños y ligeros del mundo. Incorpora una potente cámara industrial USB3 Vision de alta resolución de IDS, diseñada específicamente para aplicaciones en tecnología médica y microscopía.

Retrato de Michael Moos, director de producto de OCULUS

«Solo una cámara de gran luminosidad proporciona imágenes con poco ruido en las difíciles situaciones de captura en el ojo».

— Michael Moos, director de producto de OCULUS Optikgeräte GmbH —

Sistema eficiente

El sistema universal de documentación de imágenes con lámpara de hendidura OCULUS ImageCam®3 no solo es intuitivo y fácil de manejar, sino que también establece altos estándares en la fotografía digital con lámpara de hendidura. Esto incluye un excelente campo de visión que permite realizar diagnósticos de alta precisión de la parte anterior, media y posterior del ojo. Las imágenes son captadas por una cámara IDS de la familia USB3 uEye+ CP, especialmente eficaz en condiciones de poca luz. «Solo una cámara de gran luminosidad proporciona imágenes con poco ruido en las difíciles situaciones de captura en el ojo», explica Michael Moos, director de producto de OCULUS, sobre la elección del modelo de cámara.

5 tomas en serie de la parte posterior del ojo, una de ellas ampliada
Disparo continuo de la cámara OCULUS ImageCam® con cámara IDS USB3 Vision

Otro criterio importante es la rapidez. «Las avanzadas características de la cámara permiten tomar imágenes en serie a una velocidad de hasta 60 fotogramas por segundo. Entre otras cosas, estas grabaciones en serie permiten captar el ojo durante las pausas del movimiento. La innovadora función Frame-Out-Of-Video permite documentar fácilmente todo el proceso de exploración con la lámpara de hendidura, pudiendo seleccionar posteriormente las imágenes individuales de mejor calidad para su evaluación», afirma Michael Moos. La OCULUS ImageCam® 3 permite realizar estas pruebas sin pérdida de calidad y en un tiempo mínimo.

Cámara de alta luminosidad

La cámara IDS de la familia CP está predestinada para su uso en tecnología médica, ya que ofrece un amplio preprocesamiento de píxeles y dispone de una memoria de imagen interna de 120 MB para el almacenamiento temporal de secuencias de imágenes. Esto permite una alta tasa de datos de 420 MByte/s, una menor carga de la CPU y una fácil integración. El Sony Pregius IMX265 utilizado en este modelo está considerado como uno de los mejores sensores de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3270CP Rev.2.2 con sensor de global-shutter de 1/1,8» alcanza una resolución de 3,19 megapíxeles (2064 x 1544 px). «En este caso, sin embargo, la imagen se reduce mediante AOI para conseguir una frecuencia de imagen mucho mayor», explica Phillip Schissler, director de ventas de productos médicos y microscopía de IDS. OCULUS ha integrado la cámara con el software de cámara IDS peak. «Con IDS peak se pueden probar en detalle las funciones de la cámara y optimizarlas para las propias aplicaciones», afirma el experto de IDS Medical.

Pero la cámara no solo es recomendable para la tecnología médica y la microscopía en términos de sensibilidad, rango dinámico y linealidad. Además de la intensidad luminosa y la velocidad, que son muy demandadas, el tamaño de la cámara también fue un criterio de selección decisivo para el modelo. La carcasa de magnesio de la cámara, de 29 x 29 x 29 milímetros y 50 gramos de peso, es tan ligera como robusta y destaca por su idoneidad para aplicaciones en las que el espacio es un factor crítico.

Sistema de documentación de imágenes con lámpara de hendidura OCULUS ImageCam®3 con cámara industrial IDS en un microscopio
OCULUS ImageCam® 3 con cámara industrial IDS: Adaptable a casi todas las lámparas de hendidura

Diagnóstico con lámpara de hendidura más sencillo

Para proporcionar imágenes diagnósticas óptimas, además de la cámara, el sistema también incluye un divisor de haz de alta calidad. Un divisor de haz divide la luz entre la cámara y el ocular de la lámpara de hendidura para iluminar y examinar el ojo al mismo tiempo, lo que permite un examen detallado de la sección ocular correspondiente. El divisor de haz del sistema OCULUS dispone de un diafragma iris puramente mecánico que aumenta significativamente la profundidad de campo, independientemente de la ubicación del hallazgo patológico. Además, puede adaptarse a todas las lámparas de hendidura convencionales. «La unidad de cámara y el divisor de haz son extremadamente pequeños y ligeros. En la práctica diaria, esto significa: Apenas se nota, es muy fácil de colocar y proporciona imágenes como ninguna otra en este tamaño. Esto facilita el diagnóstico diario con lámpara de hendidura en el sentido más estricto de la palabra», afirma el fabricante.

Imágenes de diferentes estadios de una enfermedad ocular en una pantalla para el control de la evolución.
Modo de cuatro imágenes: control de la evolución

En cuanto a calidad de imagen, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo, IDS representa los más altos estándares de calidad en el laboratorio y el diagnóstico.

Las fotografías con lámpara de hendidura de OCULUS ImageCam® 3 permiten documentar objetivamente el estado de los ojos para realizar un seguimiento de las enfermedades y comparar tratamientos. Los pacientes también se benefician del sistema de documentación de imágenes. Las referencias visuales del diagnóstico que se crean con este sistema les ayudan a comprender mejor su estado y el plan de tratamiento de los médicos. Los resultados obtenidos se pueden almacenar y archivar en consecuencia.

Perspectiva

Los innovadores sistemas de procesamiento de imágenes como OCULUS ImageCam®, que utilizan potentes cámaras industriales para proporcionar imágenes significativas, ricas en contraste y con una gran profundidad de campo, contribuyen a mejorar la precisión del diagnóstico, la eficiencia y la atención al paciente en oftalmología. La inteligencia artificial (IA) se está integrando cada vez más en el análisis de imágenes de lámparas de hendidura para detectar enfermedades de forma automática, respaldar las decisiones diagnósticas, mejorar el flujo de trabajo de los médicos y desarrollar nuevos métodos de tratamiento.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Logotipo de Oculus

La empresa , que enlaza con la página web de Oculus , lleva 125 años colaborando con oftalmólogos, optometristas y ópticos de todo el mundo. La empresa desarrolla instrumentos de primera clase para el diagnóstico ocular destinados a este grupo de usuarios claramente definido. Las altas exigencias de los clientes y el desarrollo continuo de las tecnologías son la medida de todas las cosas. Más del 55% de la cifra de negocios de OCULUS se realiza en mercados extranjeros. En la sede central de OCULUS trabajan más de 400 empleados. Más del 60 % de ellos trabajan en investigación y desarrollo, así como en producción y servicio de atención al cliente. Con 12 filiales propias y más de 200 distribuidores en más de 80 países, OCULUS está presente en todo el mundo para atender a sus clientes. La empresa familiar, fundada en 1895, está dirigida actualmente por la tercera y cuarta generación.

uEye CP

Modelo utilizado: U3-3270CP Rev.2.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.