Ancho de banda bajo control
Las cámaras GigE Vision transmiten datos de imagen en paquetes pequeños a través de la red incluso antes de que se termine de leer una imagen captada por el sensor. Esto minimiza la latencia de transmisión de las imágenes. Sin embargo, si se transfieren demasiados datos al mismo tiempo se puede superar rápidamente el ancho de banda máximo de transmisión de una red GigE.
Esto afecta con frecuencia a las aplicaciones multicámara. A consecuencia de ello se generan pérdidas de datos durante la transferencia y transmisiones más lentas cuando se solicitan datos reiteradamente. Para evitar este tipo de situaciones el estándar GigE Vision permite configurar de forma específica los parámetros de transmisión. Las opciones de ajuste avanzadas de las cámaras GigE Vision de IDS le permiten administrar el ancho de banda disponible con facilidad.
Contexto
Los datos de las cámaras GigE Vision se transfieren como una secuencia de paquetes. Además de la carga útil propiamente dicha, los paquetes contienen datos de suma de comprobación y de cabecera. Dependiendo del ajuste de la MTU (Maximum Transmission Unit) puede variar el volumen de carga útil y por consiguiente también el tamaño del paquete (concepto clave: jumbo frame). Entre dos paquetes existe un retardo que se puede ajustar: es el denominado "Inter-Packet Delay". Cuando los paquetes de datos no se transfieren correctamente, un Transport Layer (GenTL) puede volver a solicitar la retransmisión de paquetes perdidos mediante un mecanismo de reenvío o Resend. La posibilidad de solicitar datos depende del Transport Layer utilizado. Estos tres componentes juntos determinan el tiempo total de transmisión de la imagen captada por la cámara.
Para descongestionar la red en aplicaciones multicámara o para descargar un sistema de procesamiento es necesario reducir el ancho de banda de la red de los aparatos que transmiten datos. Con el retardo entre paquetes (Inter-Packet Delay) del estándar GigE Vision se evitan cuellos de botella en el ancho de banda mediante pausas de transmisión. Cuidado: el retardo entre paquetes aumenta el tiempo de transmisión total (Transmission Time), dado que los datos de imagen se envían más lentamente, haciendo que baje la velocidad de transferencia. Por otro lado, el incremento del tiempo de transmisión implica también una disminución de la frecuencia de imagen máxima (Acquisition Framerate Limit).
El retardo entre paquetes de GigE Vision permite ajustar la velocidad de transferencia en cada cámara por separado. Con el retraso adecuado en la transferencia de datos se evita que la cámara "desborde" el límite de la interfaz de transmisión.
Este consejo técnico se centra exclusivamente en las posibilidades de gestión del ancho de banda del firmware GigE Vision de IDS. Los ajustes y el seguimiento del flujo de datos dependen del Transport Layer (GenTL) utilizado.
Standard settings
La GenICam SFNC (Standard Feature Naming Convention) ha definido dos funciones estándar para controlar la velocidad de transferencia de datos.
- GevSCPD
- DeviceLinkThroughputLimit
El retardo entre paquetes (Inter-Packet Delay) (véase GevSCPD - Stream Channel Packet Delay) se puede utilizar para ajustar un retardo entre dos paquetes en el canal de streaming (en tics del contador con marca temporal de GigE Vision). Esto incrementa el tiempo de transmisión y reduce el ancho de banda. Definir una pausa adecuada entre los paquetes no es una tarea sencilla, y este método puede ser difícil de usar para controlar el volumen de datos.
El DeviceLinkThroughputLimit limita el ancho de banda máximo de los datos que envía un aparato. El valor máximo se puede indicar en bytes por segundo. Se calcula un retardo adecuado entre los paquetes del canal de streaming, y se usa como valor GevSCPD. La unidad de bytes por segundo permite realizar un control bastante preciso e intuitivo de la velocidad de transferencia de datos.
La ampliación de IDS mejora la claridad
IDS ha implementado en el firmware GigE Vision (a partir de la versión 1.3) dos funciones complementarias que aportan una mayor claridad a la gestión del ancho de banda.
- DeviceLinkCalculatedThroughput
- DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit
Introduciendo un límite de velocidad de transferencia (DeviceLinkThroughputLimit), el firmware de la cámara calcula por un lado el retardo entre paquetes necesario (GevSCPD) y por el otro la frecuencia de imagen máxima (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit) que se puede lograr con la limitación actual.
Además, la velocidad de transferencia calculada (DeviceLinkCalculatedThroughput) indica el ancho de banda teórico del aparato que se utilizaría sin la limitación. Esto elimina la necesidad de realizar cálculos laboriosos para cada cámara.
Las nuevas funciones están disponibles en todas las aplicaciones de cámaras compatibles con GigE Vision. A continuación se muestra su uso con Vision Cockpit de IDS.
Limitación de la velocidad de transferencia
Si desea utilizar un ancho de banda alto en su aplicación GigE Vision con un puerto Gigabit-Ethernet conviene que eche un vistazo a las nuevas funciones de las cámaras IDS, dado que con los ajustes por defecto pueden generarse cuellos de botella al abrir dos cámaras.
Inicie las cámaras conectadas sin adquisición de imágenes "inmediata" y realice en primer lugar los ajustes en la cámara.
Antes de iniciar la adquisición de imágenes compruebe la velocidad de transferencia calculada y la frecuencia de imagen máxima y defina un límite de ancho de banda si es necesario. Para obtener una vista eficaz filtre los "Device Nodes" utilizando la palabra "devicelink" y al menos el nivel de usuario "Expert". La selección de Device Nodes le muestra los parámetros con valores de ejemplo del ancho de banda de la cámara:
Por defecto las cámaras operan con una velocidad de transferencia ilimitada y utilizan el límite de velocidad máximo ajustable (DeviceLinkThroughputLimit) de 120 MBps. Tal y como está ajustada, la cámara del ejemplo generaría una velocidad de transferencia de aproximadamente 61 MBps y una frecuencia de imagen de 25 fps (DeviceLinkCalculatedThroughput). Con el límite máximo la cámara podría adquirir y transmitir hasta 46 imágenes por segundo (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit). Si cambia los parámetros de la cámara, entonces se modificarán la "velocidad de transferencia calculada" (DeviceLinkCalculatedThroughput) y la "frecuencia de imagen máxima" (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit).
En cambio, si limita la velocidad de transferencia utilizando el "DeviceLinkThroughputLimit", independientemente de los ajustes de la cámara y de la tasa de transferencia derivada de éstos, la cámara no superará nunca ese valor.
Si en este ejemplo bajamos el límite de la velocidad de transferencia a 50 MBps, con los mismos ajustes solo será posible una frecuencia de imagen máxima de unos 20 fps.
Dado que la velocidad de transferencia calculada de unos 60 MBps sigue excediendo el límite, la cámara ya no puede transferir la frecuencia de imagen ajustada de 25 fps. Se produce una congestión en el búfer de transferencia de la cámara. Si las imágenes captadas no se pueden guardar en el búfer, la cámara "suelta" las imágenes. La tasa de transferencia efectiva se va ajustando a la frecuencia de imagen máxima calculada (21 fps).
Cuanto más exceda la velocidad de transferencia calculada el límite ajustado, más imágenes desechará la cámara internamente y por consiguiente no serán transmitidas.
Como consecuencia de la reducción del ancho de banda la transmisión de imágenes de la cámara se retrasa utilizando las pausas de los paquetes de datos (GevSCPD).
Ventajas de la limitación del ancho de banda
Distribuya el ancho de banda disponible de un puerto Gigabit Ethernet (120 MBps) entre las cámaras conectadas definiendo límites de ancho de banda adecuados. Con ello evitará cuellos de botella que podrían generar imágenes defectuosas e incompletas.
También puede priorizar cámaras dotándolas de límites de ancho de banda distintos.
Optimización del sistema
Incluso tras haber previsto límites de ancho de banda GigE al ajustar la velocidad de transferencia de su cámara es posible que se sigan generando cuellos de botella en la línea Gigabit debido a un tráfico intenso o a otras fluctuaciones propias del sistema. Por consiguiente se seguirían produciendo imágenes incompletas u otros errores de transferencia.
Ajustes de GenTL
Dependiendo del GenTL utilizado existen distintas opciones de ajuste y de supervisión para optimizar la transferencia de datos. Estas son algunas de las funciones del GenTL de IDS a modo de ejemplo:
- El "Stream Monitor" muestra mediante el "Buffer Fill Level" el porcentaje del búfer de transferencia que se está transmitiendo correctamente. Y el "Resend Request Count" muestra la utilización de las solicitudes del búfer.
- Se puede utilizar "Loss Handling" para controlar el volumen de datos que se debe solicitar. Esta función está desactivada por defecto.
- IDS GenTL realiza el contaje de las imágenes "incompletas" que sin embargo se envían. El usuario puede decidir si utilizar o no esos datos de imagen.
Preparar reservas
Conviene tener preparada una reserva para evitar que la falta de rendimiento momentánea de la red provoque errores de transmisión. A la hora de distribuir el ancho de banda disponible, deje aproximadamente un 10 % de reserva sin asignar a las cámaras.
Recomendaciones para el ajuste de la tarjeta de red
- En los ajustes de la tarjeta de red recomendamos configurar el búfer de recepción (Receive Descriptors) con el valor máximo.
- También es conveniente ajustar el valor máximo en los ajustes de la tarjeta de red "Jumbo Frames" (o bien: Jumbo Packet, Large Packet, Large Frame).
Asegúrese de que la conexión entre la cámara y el PC es compatible con jumbo en todo momento para garantizar la transferencia de los paquetes jumbo. Para obtener más información sobre estos ajustes consulte la descripción del fabricante de la tarjeta de red.
Conclusión
Aparte de las funciones definidas en el estándar para la gestión del ancho de banda, en el firmware GigE Vision de IDS se han implementado otros dos parámetros que aportan una mayor claridad.
Las cámaras IDS GigE Vision no solo utilizan el límite de ancho de banda para restringir de forma independiente la salida de datos, sino que también muestran la frecuencia de imagen posible y el ancho de banda calculado utilizando los ajustes de la cámara de ese momento. Estos parámetros complementarios de las cámaras permiten a su vez optimizar los ajustes de la cámara para mantener el límite del ancho de banda.
Estas opciones le permiten optimizar los ajustes de varias cámaras (sistemas multicámara) para funcionar en el mismo puerto Gigabit Ethernet sin exceder el ancho de banda máximo. Esto evita eficazmente los cuellos de botella y a su vez los errores de transmisión derivados de éstos.
El ingeniero Heiko Seitz trabaja en IDS desde 2001. Tras años como desarrollador en el ámbito del software para cámaras, actualmente trabaja como Product Marketing Manager y se encarga de la comunicación tecnológica en IDS. Con su experiencia, tiende un puente entre la tecnología compleja y la transmisión de conocimientos prácticos, por ejemplo, en artículos especializados, seminarios web o conferencias.
Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.
Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.