Prototipado rápido de aplicaciones de cámara

IDS uEye junto al logotipo de Python en un ciclo

Programación interactiva con IDS peak y cámaras uEye+

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el Internet de las cosas (IoT). Permite escribir y probar fragmentos de código sin tener que crear complejos entornos de desarrollo. La posibilidad de programar de forma interactiva la convierte en la interfaz ideal durante la fase de prueba y ensayo. Precisamente en combinación con los sistemas embebidos, Python puede ser más ventajoso al no ser necesaria una compleja compilación cruzada.

Con IDS peak podrá aprovechar las ventajas de Python también para programar sus aplicaciones de cámaras uEye+. De ese modo, se pueden probar y analizar rápidamente las numerosas funciones de las cámaras industriales IDS, además de prepararlas rápidamente para su uso posterior en un proyecto de software más extenso. El objetivo de este consejo técnico es, por lo tanto, explicar más en detalle la programación de las cámaras uEye+ a través de la IDS peak python Interface.

Los códigos fuente Python de ejemplo ilustran el manejo básico de las cámaras y de la interfaz. Se han creado como "Jupyter-Notebooks". Esto le permite probarlos y reproducirlos en directo en la aplicación web de código abierto con sus cámaras uEye+.

Describimos la instalación y el uso de los Jupyter Notebooks en un PC Windows 10 a modo de ejemplo. Dado que Python está disponible para múltiples plataformas y que Jupyter Notebooks es una aplicación web independiente de la plataforma, también podrá ejecutar y probar los ejemplos de código fuente en Linux.

Requisitos

¿Qué versión de Python instalar?
En el archivo Léame de su instalación de IDS peak encontrará información sobre la versión de Python compatible que debe instalar.
En el capítulo "Creating a project with PyCharm" del manual de IDS peak encontrará el enlace al archivo readme correspondiente a su sistema operativo.

Diálogo de instalación Python - Opciones ampliadas
Diálogo de instalación Python - Opciones ampliadas

Asegúrese de que Python se instala para "todos los usuarios" y que Python se añade a la variable "path". De ese modo también podrá usar Python desde el símbolo del sistema.

pip install Pillow
pip install matplotlib
pip install opencv-python
pip install torch
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install ids_peak_ipl
python -m pip install ids_peak

Jupyter Notebook

La instalación de esta aplicación web de código abierto también es muy sencilla utilizando pip:

pip install notebook

Para obtener más información sobre Jupyter Notebook:

Servidor notebook

Abra una ventana Powershell (basta con los derechos de usuario) e inicie el servidor Jupyter Notebook.

Abrir Powershell en la carpeta
Inicie el servidor directamente en la carpeta de instalación del notebook de ejemplo y accederá a los cuadernos.
Para abrir una ventana de PowerShell directamente en una carpeta específica, primero vaya a este directorio en el explorador, escriba "powershell" en la ruta de la parte superior y confirme con "Enter".

PS C:\Users\ids\ids-peak-jupyter-notebooks> jupyter notebook
[I 12:12:45.115 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\ids\ids-peak-jupyter-notebooks
[I 12:12:45.115 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 12:12:45.115 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=f8baad4df16a4b1436c59723cfcba540c4b5a923b3352120
[I 12:12:45.115 NotebookApp]  or http://127.0.0.1:8888/?token=f8baad4df16a4b1436c59723cfcba540c4b5a923b3352120
[I 12:12:45.115 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

El servidor notebook se abrirá en su navegador web por defecto al iniciarse y mostrará alguna información en el shell, incluyendo la URL de la aplicación web (http://localhost:8888 por defecto). Cuando el servidor está abierto en el navegador se ve el panel de control de Notebook, que muestra una lista de cuadernos, archivos y subdirectorios en el directorio donde se inició el servidor notebook.

Jupyter Notebook Dashboard
Jupyter Notebook Dashboard

Utilizar Notebook

Ahora abra el notebook "ids-peak-python-sample-jupyter.jpynb" en el servidor.

IDS peak Python Sourcecode Sample
IDS peak Python Sourcecode Sample
Empleado de IDS Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

El ingeniero Heiko Seitz trabaja en IDS desde 2001. Tras años como desarrollador en el ámbito del software para cámaras, actualmente trabaja como Product Marketing Manager y se encarga de la comunicación tecnológica en IDS. Con su experiencia, tiende un puente entre la tecnología compleja y la transmisión de conocimientos prácticos, por ejemplo, en artículos especializados, seminarios web o conferencias.