Modo de barrido lineal con un solo clic

Ejemplo de aplicación Brazos de máquina sobre un fondo difuminado de colores

Aplique los modos de cámara de barrido lineal o de exposición larga en un abrir y cerrar de ojos

Con el nuevo "User Set Control", disponible a partir del firmware IDS Vision 1.7, podrá guardar y recargar muy fácilmente configuraciones óptimas de la cámara y acceder a conjuntos de parámetros completos de la memoria de la cámara con un solo clic. Con los "presets" del fabricante podrá usar además nuevos modos de cámara como barrido lineal y exposición larga, lo que le permitirá cubrir un espectro de aplicaciones mucho mayor con su cámara matricial.

Contexto

Las cámaras industriales ofrecen muchos modos de funcionamiento prácticos que se pueden configurar a la medida de la aplicación mediante numerosos parámetros. Una vez se ha conseguido la configuración "perfecta", es conveniente guardarla. En función de la aplicación la cámara se utiliza con distintas configuraciones o alternando diferentes modos. Al pasar de un modo a otro no será necesario volver a introducir paso a paso todos los parámetros, sino que estarán disponibles con solo pulsar un botón. Este consejo técnico explica las nuevas funcionalidades de la actualización del nuevo firmware de visión artificial y las posibilidades que ofrecen los "User Sets" para la aplicación.

Utilización de los "User Sets"

Puede guardar configuraciones completas de la cámara en dos "User Sets" personalizables y recuperarlas en otro momento. Dado que lo que guarda son parámetros de funcionamiento estándar y específicos de modelo de una cámara IDS, estos "User Sets" solo son compatibles con dicha cámara y se guardan en la memoria persistente de la cámara y no en un archivo. Además el firmware facilita una configuración "por defecto" fija para la captura continua de imágenes que es compatible con la mayoría de aplicaciones. Esta configuración predeterminada es idónea como punto de partida para los "User Sets" específicos.

La utilización de los "User Sets" se explica con ayuda del árbol de parámetros del IDS Vision Cockpit. Naturalmente, estas configuraciones se pueden utilizar en cualquier otra aplicación compatible con GenICam.

Para visualizar todos los parámetros del "User Set Control" relevantes en la vista de árbol de parámetros del IDS Vision Cockpit introduzca la siguiente expresión regular en el campo de búsqueda: "UserSet|SensorOperationMode".
Seleccione el esquema de vista "Expert" y cambie la opción del campo de búsqueda Icono de búsqueda. a "Regular expressions".

La función de búsqueda en el IDS NXT Cockpit.

Antes de cargar, editar o guardar parámetros de la cámara mediante los "User Sets" seleccione el "set" deseado con el nodo "User Set Selector". Solo se pueden cargar y guardar "User Sets" con la función de adquisición de imágenes desactivada.

Nodo GenICam de "User Set Control".
Nodo GenICam de "User Set Control".

Guardar configuración

Seleccione "UserSet0" o "UserSet1» y ejecute "User Set Save" (Execute) para guardar todos los parámetros ajustados en uno de los "sets".

No se guardan "DeviceUserID" ni la configuración de las categorías "GigEVision" y "LUTControl". Los nodos Default, Linescan, LongExposure son "presets" del fabricante que no se pueden modificar y solo se pueden cargar.

Cargar configuración

Puede cargar todos los "User Sets" disponibles para su modelo. Para ello elija el selector correspondiente y ejecute "User Set Load» (Execute). Los sets "Linescan" y "LongExposure" también cambian el modo de funcionamiento de la cámara. El modo de funcionamiento activo de la cámara se puede consultar en cualquier momento con el nodo SensorOperationMode, pero no se puede modificar.

Definir el "Set" de partida

El nodo "User Set Default" se utiliza para definir la configuración por defecto que se cargará al iniciar la cámara. De ese modo puede iniciar una cámara directamente con una configuración de barrido lineal guardada sin que intervenga el software.

Los "User Sets" 1 y 2 específicos de cliente solo se pueden seleccionar si ya se han guardado previamente las configuraciones de parámetros.

Modo Linescan

El "modo Linescan" permite que una cámara matricial de visión artificial IDS también se pueda utilizar para una gran cantidad de aplicaciones sencillas de inspección en continuo de materiales como tela, papel, llantas u obleas de silicio. Con una configuración sencilla y una pequeña inversión en el sistema se puede conseguir una alternativa económica a las cámaras de barrido lineal originales. La mayor ventaja de utilizar una cámara matricial en modo de barrido lineal es que primero se puede configurar de forma sencilla el área deseada de la imagen en modo de cámara matricial o bien reajustarse posteriormente cuando se desee.

Configuración de la geometría de la imagen para el modo Linescan
Configuración de la geometría de la imagen para el modo Linescan

La configuración por defecto del modo linescan optimiza la configuración de la cámara para la captura de una única línea de sensor activa en el centro de la imagen (configurable) para el barrido continuo de objetos en movimiento a una frecuencia de línea alta. En un sensor de color se capturan 2 líneas para calcular la información cromática. Las líneas activas se combinan para formar una imagen completa antes de la transferencia al PC. La anchura (Width) y la altura (Height) de la imagen también se pueden configurar con parámetros.

Para mostrar todos los parámetros de la geometría de la imagen relevantes en la vista de árbol del IDS Vision Cockpit utilice la siguiente expresión regular: ^Width|^Height|^Offset X$|^Offset Y$|Sensor Height

La geometría de la imagen también se puede configurar cómodamente con el cuadro de diálogo "Camera Settings" del IDS Vision Cockpit:

El IDS Vision Cockpit permite la configuración con cuadro de diálogo de la geometría de la imagen, de la temporización de la cámara, de los parámetros de imagen y de la captura de la imagen.
El IDS Vision Cockpit permite la configuración con cuadro de diálogo de la geometría de la imagen, de la temporización de la cámara, de los parámetros de imagen y de la captura de la imagen.

Una vez definida la posición de la línea activa y la geometría de la imagen, utilice los disparos de imagen y de línea para ajustar el momento y la velocidad de la captura a la velocidad de movimiento del objeto. El modo Linescan permite utilizar un encoder para iniciar la captura de la línea activa a intervalos de espacio regulares con un disparo de línea (line trigger) incluso a una velocidad variable del objeto. Esto evita que se distorsionen las imágenes de los objetos.

Posibles aplicaciones

Aplicación

Descripción

Frame Trigger

Line Trigger

Material estampado en continuo

La señal de disparo de la imagen se realiza por ejemplo por medio de una fotocélula. La señal de línea se controla mediante un encoder.

Hardware Trigger (Line0)

Hardware Trigger
(Line2 o Line3)

Material no estampado en continuo

No hay señal de frame sync La señal de línea se controla mediante un encoder.

Freerun

Hardware Trigger
(Line2 o Line3)

Material estampado en continuo sin variación de la velocidad

La señal de disparo de la imagen se realiza por ejemplo por medio de una fotocélula. No hay señal de disparo de la línea. No se puede compensar el comportamiento de inicio y de paro del material.

Hardware Trigger (Line0)

Freerun
(la AcquisitionLineRate es decisiva)

Material no estampado en continuo sin variación de la velocidad

No hay señal de frame sync ni señal de disparo de la línea. No se puede compensar el comportamiento de inicio y de paro del material.

Freerun

Freerun
(la AcquisitionLineRate es decisiva)

Las entradas de la cámara GPIO (General Purpose Input Output) "Line 2 y Line 3" son más adecuadas para la señal de disparo de la línea que la entrada Line 1 optodesacoplada. Aunque la circuitería externa no está galvánicamente separada (aislada eléctricamente) las entradas tienen una respuesta más rápida, lo que supone una ventaja en frecuencias de línea altas.

Ejemplo de parámetros

La configuración de parámetros para la aplicación de ejemplo "material estampado" podría ser como sigue:

UserSetSelector 		= Linescan
Execute >> UserSetLoad
OffsetY         		= 700
Height				= 2000
Width				= 1600
OffsetX				= 240
TriggerSelector 		= Framestart
	TriggerSource 		= Line0
	TriggerActiviation 	= RisingEdge
	TriggerMode 		= On
TriggerSelector 		= LineStart
	TriggerSource 		= Line2
	TriggerActiviation 	= RisingEdge
	TriggerMode 		= On
Execute >> AcquisitionStart

Con el comando UserSetLoad se carga la configuración por defecto del modo Linescan. Con el comando AcquisitionStart el sistema está "listo" para recibir señales de disparo. Con "Line0" como TriggerSource una fotocélula puede iniciar la captura de la imagen como fuente de disparo externa. La exposición de la línea de sensor activa (700) se inicia de forma sincronizada con la velocidad del objeto mediante la "Line2", controlada por un encoder.

Puede obtener mas información sobre otras aplicaciones y opciones de disparo con el uso de contadores, temporizadores o PWM (modulación de ancho de pulso) en nuestro consejo técnico "Las señales de disparo según el principio de Lego".

IDS Vision Cockpit permite configurar cómodamente los ajustes de adquisición y disparo también en el modo linescan.
IDS Vision Cockpit permite configurar cómodamente los ajustes de adquisición y disparo también en el modo linescan.

Exposición larga

También es muy fácil configurar una exposición larga utilizando una configuración por defecto. El modo "LongExposure" prepara los parámetros de la cámara para hacer capturas con un tiempo de exposición superior a un segundo. La exposición larga se recomienda en todas las aplicaciones las que se deben capturar imágenes con poca luz. Gracias a la notable prolongación del tiempo de exposición no es necesario aumentar la ganancia, lo que a su vez evita un nivel de ruido excesivo.

La configuración por defecto "LongExposure" desplaza el tiempo de exposición de sus capturas a un rango entre 1 segundo y un máximo de varios segundos que depende de la cámara de que se trate. También puede trabajar en este modo de funcionamiento con los mismos parámetros del modo "Default".

Empleado de IDS Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

El ingeniero Heiko Seitz trabaja en IDS desde 2001. Tras años como desarrollador en el ámbito del software para cámaras, actualmente trabaja como Product Marketing Manager y se encarga de la comunicación tecnológica en IDS. Con su experiencia, tiende un puente entre la tecnología compleja y la transmisión de conocimientos prácticos, por ejemplo, en artículos especializados, seminarios web o conferencias.