La sostenibilidad en el IDS
Con nuestros productos contribuimos a diseñar un futuro más sostenible. Y lo hacemos aplicando un enfoque holístico que tiene en cuenta múltiples facetas. Esto significa que tomamos nuestras decisiones no solo en base a criterios económicos, sino en función de los efectos que puedan tener sobre las personas y el medio ambiente.
Desarrollamos un negocio ético y sostenible que protege activamente el medio ambiente.
Además del éxito empresarial, perseguimos la sostenibilidad integral de nuestro negocio realizando un uso y un consumo responsable de los recursos naturales. Como empresa con certificación ambiental tenemos la obligación de reducir al mínimo nuestra huella ecológica y proteger al máximo nuestro entorno. Para conseguirlo, es imprescindible garantizar unos procesos de producción y suministro sostenibles, unas relaciones con nuestros socios comerciales basadas en la equidad y la honestidad, así como la posibilidad de conciliar correctamente nuestra vida privada y laboral. En prácticamente todos los países en los que operamos nuestros productos contribuyen a optimizar los procesos y a proteger los recursos naturales.
Desde 2021, IDS está compensando las inevitables emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos internacionales de protección del clima, por lo que opera de forma climáticamente neutra. En consonancia con esa línea de actuación, combinamos el compromiso de protección del clima global con ventajas medioambientales regionales:
La sostenibilidad en sus múltiples facetas
En el marco de los 12 Principios para la Construcción Sostenible de Maquinaria y Equipos, la sostenibilidad está presente en IDS en múltiples ámbitos.
Cámaras climáticamente neutras
La huella de carbono de las cámaras uEye CP y ACP se compensa íntegramente, de ahí que puedan lucir la distinción de "climáticamente neutras". Esta compensación se lleva a cabo, entre otros, a través del proyecto "Fogones eficientes para Uganda" de First Climate.
Más información
Familias de cámaras climáticamente neutras
#CO2-neutral #uEyeCP #uEyeACP
Aunque nos gustaría, a veces no es posible evitar todas las emisiones. Para fabricar una cámara se necesitan muchas piezas y componentes electrónicos que, muchas veces, se tienen que adquirir en otros países. Esto significa, desafortunadamente, que una parte de los transportes no se puede evitar. Por eso IDS colabora con First Climate AG, para compensar estas emisiones de CO2 inevitables. En estos momentos estamos colaborando en el proyecto "Fogones eficientes para Uganda", que busca generalizar el uso de cocinas más eficientes desde el punto de vista energético. De este modo se busca reducir las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para el clima y la salud, ahorrar combustible y crear, además, puestos de trabajo y fuentes de ingresos para la población local. Este proyecto se enmarca dentro de la responsabilidad social y ambiental de IDS.
Descubra en detalle la neutralidad climática de la familia de cámaras uEye CP
Nuestras cámaras industriales se utilizan en un número cada vez mayor de proyectos y aplicaciones sostenibles.
Logística verde
Como no podía ser de otro modo, las cámaras que desarrollamos y fabricamos de forma climáticamente neutra se entregan a nuestros clientes y clientas a través de unos procesos logísticos igual de respetuosos con el clima. Para ello, utilizamos material de embalaje reciclado libre de plástico y transportes neutros en emisiones en todo el mundo.
Más información
Logística verde
#logistics #packaging #gogreen
El transporte es una de las actividades que más emisiones genera en todo el mundo, por lo que es un tema clave a tratar cuando hablamos de sostenibilidad. En este sentido, los envases y embalajes utilizados son determinantes de cara a la protección del medio ambiente. Y es que alrededor del 32 % de los envases de plástico que se utilizan en el mundo van a parar de forma descontrolada al medio ambiente sin ningún tipo de valorización. El plástico no es bueno ni para el medio ambiente ni para la salud de las personas, por lo que IDS ha decidido sustituirlo por otros materiales biológicos y biodegradables mucho más sostenibles. Así, por ejemplo, para el material de embalaje y de relleno utilizamos únicamente papel reciclado, mientras que los sobres grandes que utilizamos para determinados envíos cuentan con film compostable fabricado a base de almidón de maíz. Por otra parte, en IDS intentamos utilizar cuantos más embalajes y medios de transporte reutilizables mejor, de modo que si el volumen de productos a suministrar es grande, los proveedores utilizan nuestras cajas reutilizables para el envío.
Además del embalaje, la forma de envío es también clave en términos de sostenibilidad. Protegemos los recursos naturales con ayuda de nuestros socios logísticos DHL y UPS y de sus programas de protección medioambiental GoGreen y UPS Carbon Neutral y compensamos las emisiones generadas por los servicios de transporte de nuestro partner local Rüdinger Spedition. Las emisiones que generamos en todo el mundo a raíz de nuestros envíos se miden con exactitud y se compensan mediante proyectos de protección del clima.
Descubra más detalles sobre nuestros envíos libres de plástico
La protección del clima ahorra energía
La protección del clima está íntimamente relacionada con la generación de energía. Por eso IDS apuesta al 100 % por el gas y la electricidad verdes y por la generación propia de energía solar.
Más información
Protección del clima mediante tecnologías energéticas innovadoras
#greenpower #renewableenergy #technology
Nuestra sede central de Obersulm en Alemania funciona exclusivamente con electricidad y gas verdes. Parte de la corriente procede de nuestras propias instalaciones fotovoltaicas o de empresas suministradoras certificadas.
El gas se produce al 100% a partir de residuos orgánicos, sostenibles y también certificados. Por cada kilovatio hora que consumimos, invertimos 0,25 euros en la transición energética.
Certificado de protección del clima para el gas ecológico
El abastecimiento energético de nuestra sede central se ha configurado siguiendo estrictos criterios medioambientales. Además de instalaciones fotovoltaicas, nuestro revolucionario concepto energético incluye bombas de calor para la calefacción y refrigeración del edificio y un sistema de activación del núcleo de hormigón que enfría el edificio en verano y lo calienta en invierno de forma natural, sin consumir energía ni contaminar.
La cisterna instalada en el recinto de la empresa sirve para regar las plantas y las zonas verdes del exterior.
Por lo que respecta a los residuos, tenemos implantados unos procesos muy estrictos de reciclaje y eliminación, aunque el hecho de utilizar medios de embalaje y de transporte libres de plástico hace que generemos muy pocos residuos. Los pocos residuos que generamos pasan por un sistema de reciclaje que separa el material revalorizable del que no lo es.
Movilidad sostenible
La gestión de la movilidad empresarial sigue también estrictos criterios de sostenibilidad. Además de coches de empresa eléctricos, IDS también ofrece a sus empleados y empleadas un servicio de leasing de bicicletas o la posibilidad de adquirir billetes de transporte público subvencionados por la empresa.
Más información
Movilidad respetuosa con el medio ambiente y los recursos naturales
#emobility #publictransport #bicycle
La movilidad es un aspecto fundamental a la hora de proteger el entorno. Por ello IDS ha decidido renovar todo su parque móvil con vehículos eléctricos. La empresa cuenta desde el año 2017 en su recinto con varias estaciones de carga que se abastecen con electricidad autogenerada.
Y para fomentar el uso del transporte público, IDS pone a disposición de sus empleados y empleadas billetes de transporte integrado a precios subvencionados.
Naturalmente, aún hay un vehículo mucho más ecológico que los coches eléctricos o el transporte público: la bicicleta. Por eso IDS dispone de un servicio de leasing de bicicletas de empresa muy popular entre sus empleados y empleadas.
Mentalidad ecológica
El compromiso de IDS con la sostenibilidad se hace también patente en su área administrativa. Aunque la oficina sin papel no es un concepto nuevo, en estos tiempos de teletrabajo ha demostrado toda su valía. La proximidad es otro de los ejes centrales de nuestra política de sostenibilidad. Por eso la cantina de la empresa utiliza materia prima procedente de productores locales y se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad.
Más información
Mentalidad ecológica y comportamiento sostenible
#digital #regional #mindful
Además de apostar por una oficina (prácticamente) sin papel, proporcionamos todos los medios y equipos necesarios para que nuestros empleados y empleadas puedan teletrabajar desde casa. El teletrabajo no solo proporciona una gran flexibilidad, sino que también contribuye a proteger el clima reduciendo los desplazamientos por motivos laborales.
Las compras de proximidad son otro elemento clave a nivel medioambiental. Por eso IDS colabora con productores locales para abastecer su cantina, fomentando de este modo la agricultura local y reduciendo las emisiones de CO2 gracias a unos transportes más cortos. Por otra parte, el menú del día incluye siempre un plato vegetariano, y la empresa explotadora de la cantina, apetito catering, ha recibido por quinta vez consecutiva un premio a la sostenibilidad. La cantina enseña a los empleados y empleadas a realizar un uso responsable de los recursos, utiliza productos de limpieza ecológicos y recicla los residuos orgánicos para producir energía o combustible.
Unas abejas muy trabajadoras
En el recinto de la empresa no solo trabajan duro nuestros empleados y empleadas. También lo hacen unas abejas muy diligentes. El fundador y propietario de IDS, Jürgen Hartmann, y su mujer Ellen son unos apasionados de la apicultura y, con sus colmenas de abejas, contribuyen a la protección de la biodiversidad.
Más información
Unas abejas muy trabajadoras en el recinto de la empresa
#savethebees #beekeeper #nature
La creciente concienciación medioambiental de la sociedad se refleja, entre otros, en la importancia que han adquirido las abejas. Para contribuir a proteger la biodiversidad IDS ha decidido instalar, en el recinto de la empresa, algunas colmenas de abejas. Se encargan de cuidarlas el mismísimo fundador y propietario de la empresa, Jürgen Hartmann, y su mujer. Las colmenas y las plantas respetuosas con los insectos que hay en el recinto de la empresa son la contribución de IDS a la protección de las especies y la conservación de nuestro ecosistema. Esta colonia de polinizadoras son beneficiosas además para los campos de cultivo circundantes.
¿Quiere saber más?
Aquí encontrará más información sobre nuestros productos climáticamente neutros y el empleo de las cámaras IDS en aplicaciones que ahorran recursos: