uEye SCP: Su nuevo "Stream Team
Cámara industrial para streaming, monitorización y grabación de eventos
¿De verdad abrirías la máquina cada vez para comprobar si los componentes funcionan bien juntos o están desgastados? ¡Claro que no! Es mucho más fácil observar la situación con una cámara. Los modelos del sector del consumo están muy extendidos, pero tienen sus riesgos: Las piezas de recambio suelen ser difíciles de obtener o las cámaras tienen un ciclo de vida muy corto antes de ser retiradas del mercado. Aquí es donde entra en juego nuestra nueva serie de cámaras uEye Live.
Las cámaras industriales con interfaz GigE están diseñadas para un funcionamiento autónomo. Además del fácil acceso a través de la interfaz web (HTTP), los usuarios se benefician de la transmisión de vídeo (MJPEG, H264), la codificación de vídeo acelerada por hardware y la grabación basada en eventos en la memoria de la cámara. Es decir: En caso de incidente, las cámaras ofrecen una reveladora «mirada al pasado».
En breve le ofreceremos el primer modelo de la nueva serie: una uEye SCP con el sensor IMX678 de 8,3 MP de Sony. Gracias a la tecnología Sony Starvis 2 y al ISP integrado, la cámara, que sólo mide 29x29x29 mm, garantiza una calidad de imagen superior.
La producción en serie del uEye SCP comenzará a finales de enero de 2025. Poco tiempo después, le ofrecemos el primer modelo de cámara en versión de placa.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.