¿Necesidades especiales? Cómo conseguir su cámara personalizada
uEye ACP: Económico a partir de una cantidad, rápidamente disponible, muy variable
"Una cámara GigE sin portaobjetivos, pero con un conector M12 extra - y un cable flex de conexión a la placa del sensor tampoco estaría mal..." Dependiendo de la aplicación, los requisitos de una cámara pueden variar enormemente. ¿Qué ocurre si las cámaras estándar no son una opción?
Le ofrecemos dos soluciones: el clásico desarrollo a medida y nuestra serie modular uEye ACP. Aquí podrá configurar fácilmente su placa cámara mediante un sistema modular. Esto ahorra costes de desarrollo y hace que las variantes personalizadas sean rentables a partir de una cantidad.
La versión básica de las cámaras consta de una placa lógica (USB o GigE) y una placa de sensores directamente acoplable. La variedad comienza con la elección del sensor: En esta serie le ofrecemos una enorme selección de 0,5 a 20 MP.
En el configurador en línea, puede personalizar aún más la cámara seleccionando los conectores deseados, las opciones de portaobjetivos y las extensiones de la placa del sensor. Si es necesario, nuestro equipo puede modificar aún más los componentes. El camino hacia una cámara personalizada puede ser muy sencillo.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.