Pantalla multimedia interactiva con procesamiento de imágenes y visualización de datos en tiempo real

Informe de aplicación IDS: Instalaciones interactivas en la Haus der Geschichte (Casa de la Historia) de Bonn:

La tecnología y la participación: Con las cámaras IDS, la historia se vuelve interactiva

La nueva exposición permanente "Tú eres parte de la historia" en la Casa de la Historia de Bonn invita a los visitantes a escribir su propia historia. En lugar de solo observar, pueden sumergirse activamente en narrativas históricas, modificar contenidos digitales y dejar huellas personales.

Técnicamente, esta experiencia única es posible gracias a SCHNELLE BUNTE BILDER, estudio de arte mediático e interacción digital, mediante la combinación de robustas cámaras IDS y la plataforma en tiempo real vvvv. Los movimientos se capturan con precisión, se visualizan en tiempo real y se traducen en instalaciones interactivas como la pared LED "Tú eres parte de la historia" o la estación con la superficie de proyección "¿Cuándo naciste?". Cada interacción se convierte en parte del medio: un fascinante juego de tecnología, arte y participación.

En nuestro estudio de caso, descubrirás cómo SCHNELLE BUNTE BILDER ha desarrollado estas experiencias interactivas, qué ventajas ofrecen las cámaras IDS y por qué vvvv es la plataforma ideal para la interacción en tiempo real.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.