La configuración de la cámara se puede guardar en un fichero *.ini o bien se puede escribir en la memoria de usuario no volátil de la cámara.

Configurar en lugar de programar

Siempre que se desea empezar a utilizar una cámara es necesario configurarla previamente. Con la interfaz de programación de IDS Software Suite tendrá el control absoluto de la imagen de la cámara y de la captura de imágenes en su aplicación. Con cada actualización de IDS Software Suite se amplían las opciones de configuración. Pero disponer de tal cantidad de opciones de configuración tiene sus inconvenientes. Cada ajuste que desee realizar debe programarlo usted mismo al menos una vez, ya sea con valores fijos o con una interfaz de usuario para la parametrización. Cuanto más se aparte de los parámetros estándar o cuanto más amplias sean las opciones de ajuste que ofrece en su aplicación, mayor será el esfuerzo de programación.

Aproximadamente 2/3 de las funciones de la interfaz de programación de IDS Software Suite van dirigidas al ajuste de la imagen de la cámara o de la captación de imágenes. Para el funcionamiento de la cámara solo son necesarias aproximadamente 1/3 de las funciones. La configuración óptima de la cámara es un requisito esencial para que el funcionamiento sea eficaz en cualquier aplicación. Por consiguiente, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en la programación de dichos ajustes. Pero ¿es necesario repetir ese esfuerzo en cada aplicación? ¿No se podría aislar este proceso de configuración para poder volver a utilizarlo en otra ocasión?

Contexto

Generalmente la cámara trabaja con los ajustes establecidos hasta que usted la cierra en la aplicación. Todo lo que haya modificado hasta ese momento, se pierde. Después de volver a abrirla, la cámara trabaja con valores por defecto.

Un caso distinto sería la desconexión accidental de una cámara que está en funcionamiento. En esa situación, el controlador de la cámara permanece activo y por consiguiente la cámara puede restablecer los ajustes originales después de la reconexión. Esta funcionalidad especial de "reconnect" de IDS Software Suite permite que su cámara siga trabajando con los ajustes anteriores después de la reconfiguración, sin que usted tenga que hacer nada.

¿Y no sería genial reutilizar la configuración de la cámara durante el funcionamiento normal? ¡Pues ahora sí es posible! La interfaz de programación de IDS Software Suite le ofrece la posibilidad de guardar la configuración actual de la cámara y recuperarla más tarde.

Guardar la configuración de la cámara

La configuración de la cámara se puede guardar en un fichero *.ini o bien se puede escribir en la memoria de usuario no volátil de la cámara.

Guardar como fichero ini

  • Puede guardar distintos ajustes en varios ficheros ini.
  • Los ficheros ini se deben cargar explícitamente después de abrir la cámara.
  • Puede leer y editar los ficheros ini con un editor de textos, lo que le permite copiar y modificar los ajustes.

En la cámara

  • En la cámara solo puede guardar un conjunto de parámetros.
  • Carga automática: A diferencia de los ficheros de parámetros externos, el conjunto de parámetros interno de la cámara se puede cargar automáticamente al abrir la cámara. Con el administrador de cámara IDS se puede establecer el comportamiento de la cámara en el momento de abrirla. Consulte el apartado "Configuración de la cámara: Administrador de cámara IDS".

Cargar la configuración de la cámara

Una vez guardado, el conjunto de parámetros de cualquier aplicación se puede volver a cargar a la cámara. Sin embargo, solo se pueden cargar conjuntos de parámetros específicos de la cámara.

Su aplicación no tiene por qué contener las opciones de configuración de la cámara. Con uEye Cockpit puede realizar cómodamente la puesta en marcha y la preconfiguración de la cámara, y guardar los ajustes necesarios en uno o varios conjuntos de parámetros.

Configuración de la cámara

uEye Cockpit

uEye Cockpit le permite acceder a todas las funciones importantes de la cámara disponibles a través de la interfaz de programación. De ese modo puede probarlo todo sin necesidad de programar y configurar la cámara para su aplicación de la forma más fácil. Con una gran cantidad de diálogos y funciones automáticas, constituye la herramienta óptima de configuración de las cámaras IDS. Además de la configuración completa de la cámara, en uEye Cockpit se ha implementado el almacenamiento y la carga de los ajustes de la cámara.

Abra la cámara en uEye Cockpit y realice los ajustes que desee. Si desea guardar una configuración de cámara determinada, abra el menú "Fichero > Guardar parámetros" y seleccione un fichero o la memoria interna de la cámara como ubicación del conjunto de parámetros.

Atención: Si se guarda en la cámara y existe un conjunto de parámetros anterior, éste se sobreescribirá sin consulta previa.

Si lo que desea es cargar en la cámara un conjunto de parámetros existente, en el menú "Fichero > Cargar parámetros" seleccione la ubicación que desee utilizar para el conjunto de parámetros.

Administrador de cámara IDS

Otra opción simplificadora de IDS Software Suite es la posibilidad de aplicar un conjunto de parámetros guardado anteriormente en la memoria de la cámara. El administrador de cámara IDS le permite definir si al abrir la cámara se deben aplicar automáticamente los parámetros guardados en ella o si se debe abrir siempre con los valores por defecto.

Administrador de cámara IDS: función adicional "Cargar parámetros"

Este ajuste es global y define el comportamiento de todas las cámaras conectadas. Si no se han guardado parámetros en una cámara, se aplicarán los parámetros por defecto de dicha cámara.