IDS NXT habla OPC UA
¿Cómo se integran las cámaras IDS NXT mediante OPC UA en la automatización de la producción?
Gracias a una actualización del software, las cámaras IDS NXT se han dotado de otro elemento vanguardista que les permite integrarse perfectamente en la automatización de la fábrica. Un plugin integra un servidor OPC UA en las cámaras. Esto les permite desplegar en la red sus prestaciones basadas en inteligencia artificial mediante un "recetario" y comunicar los resultados directamente del nivel de campo al nivel de máquina y de control.
También hace que las configuraciones de la cámara y las tareas de inferencia basadas en apps de visión artificial sean accesibles en el entorno industrial en un formato compatible y legible para todos los clientes OPC UA. Por consiguiente, OPC UA es el complemento ideal de la industria 4.0 para sus cámaras IDS NXT.
En nuestro consejo técnico le explicamos, a partir de un ejemplo de flujo de trabajo de procesamiento de imágenes basado en inteligencia artificial, cómo utilizar los ajustes guardados de la cámara, iniciar una tarea de inferencia o consultar resultados a través de un cliente OPC UA.