Inspección inteligente
Sistema de inspección visual end-of-line con IA totalmente automático que asume tareas complejas de control
Los requisitos impuestos a los fabricantes en sus plantas de producción son muy elevados: Deben fabricar sin incidencias y de forma rentable y altamente flexible la mayor cantidad posible de productos de calidad con cero fallos. Sin embargo, los métodos convencionales de inspección de calidad suelen ser caros y deficientes en materia de fiabilidad, flexibilidad y tasa de detección. Cuanto más compleja es la tarea de inspección, más difícil es garantizar la calidad, pero al mismo tiempo mayor es el potencial de ahorro.
El uso de cámaras industriales para la inspección visual suele ser un primer paso hacia la automatización. Si además entra en juego la inteligencia artificial, se puede llegar a conseguir una inspección 100% autárquica de aprendizaje autónomo. El ejemplo de la inspección end-of-line de módulos complejos con múltiples características de inspección muestra cómo la inteligencia artificial puede dominar las situaciones más exigentes.
La empresa austriaca Nordfels GmbH ha desarrollado una máquina de inspección automática con autoaprendizaje para la inspección visual completa de módulos o grupos de cualquier tipo. Este "inspector de aprendizaje profundo" está formado por un robot de brazo articulado, un software inteligente y una cámara industrial GigE Vision de IDS.